This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:通过高功率 USB 适配器充电

Guru**** 2608345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589284/bq24074-charging-from-a-high-powered-usb-adapter

器件型号:BQ24074

您好;  

我正在使用 BQ24074为电池供电的设备设计电池充电器电路。 我想使用 USB 端口实现两个功能:1)与 MCU 通信以进行配置、2) 通过具有用于电源输出的 USB Type-A 连接器的5V/1A 壁式适配器为电池充电。 我希望充电器是独立的、以便即使在设备未通电时也能正常工作。


问题: 在 使用 USB 端口进行 MCU 通信时,如何将 USB 主机的充电电流限制为100mA 或500mA,而在将 USB 电源适配器插入器件的 USB 端口时,如何实现快速充电(>1.25A)? 我可以看到如何使用 MCU 通过 EN 输入管理充电过程、但我不清楚如何在没有某种外部监控电路的独立运行模式下实现这一点。

我们将感谢您的任何帮助和想法。

此致。

Omer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参阅数据表中的 P6、EN1/EN2引脚可以为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kerry;

    我知道 EN1/EN2引脚、但它们看起来需要由外部 MCU 进行管理。 除了执行 MCU 工作的附加半智能电路外、您是否认为有更简单的方法可以让充电器意识到它是由 USB 适配器供电而不是由 USB 主机供电?

    Omer