This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:锂离子电池保护电路问题

Guru**** 2465180 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570055/bq2970-li-ion-battery-protection-circuit-question

器件型号:BQ2970

您好 TI 团队  

这是我第一次设计单节电池保护器电路。  
产品是可穿戴设备。 以下是电池和系统要求的参数。
电池:20mAh 锂离子电池
系统峰值电流:12mA。
我可以使用 BQ2970作为保护 IC 吗? 有什么需要注意的设计?
提前感谢。
我期待收到您的回复。  
此致
Fu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fu、

    在我们针对单节电池应用的初级(全套保护)电池保护产品系列中、bq297xx 是 TI 的理想器件。 首先、我要确保您选择最适合您的应用的 FET 和保护器规格、因为该器件是具有不同阈值的系列器件。 每个阈值都显示在产品文件夹的 DS online 中、您可以使用这些规格来查找适用于您的应用的 FET、前提是您选择的电池单元和保护电池所需的阈值、同时确保 保护器的跳闸阈值不会低于您的应用所需的阈值。 查看 DS 中的应用部分、其中介绍了如何选择 FET 以及如何进行计算的示例。

    希望这对您有所帮助。 请尝试一下、如果您遇到困难、我们可以帮助确保您的计算正确无误。 我建议您使用 EVM、或许还能让您有一些可以玩的东西、您可以始终对 EVM 中的器件进行采样和解焊、从而焊接所需的 bq297xxx 的特定器件。

    谢谢

    Miguel