This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq34z100-G1:使用'设计能源比例'设置

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590104/bq34z100-g1-use-of-the-design-energy-scale-setting

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

我之前关于 bq34Z100-G1的对话似乎已经消失了。

我对 bq34Z100-G1中的设计能耗等级设置有疑问:

我们的7S 11P 锂离子电池的设计充电容量约为35Ah、能量容量 约为1,000,000 mWh (1kWh)。   对于设计的放电电流能力、我在电流校准中添加了系数2、即 电量监测计将60A 的实际放电电流读作30A。  因此、在这个因素下  、电量监测计在电池中看到的能量为500、000 mWh。  对于限制为32767的各种能量参数、这当然太高了、因此我需要输入一个进一步的因子、我知道这就是设计能级的作用。

问题是设计能耗等级可设置为多少个允许的数值?  数据表(SLUSBZ5B)中的第7.3.6.5节说明"仅介于1和10之间"、表 11显示了0至255的范围。  理想情况下、我们希望系数为16或20。

我不愿意将电流检测校准从系数2更改为4 (这会使设计能级在1到10范围内)、因为我们会在安培小时容量计算中失去分辨率。

感谢您的评论、尤其是设计能耗等级的允许值是多少?

非常感谢您的参与、

Alan Ogburn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alan、
    bq34z100-G1以单元格级别处理计算、因此 DesignEnergy = DesignCapacity x DesignVoltage (1S 单元格级别)如果您使用4.2V 设计电压并将容量调整4倍、则 DesignEnergy =(35000mAH / 4) x 4.2V = 36720 mWh。 您可以使用10x 设计能源比例、数据闪存参数将为3675 CWH。

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Tom、这真的很有帮助。
    此致、
    Alan