This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51025:2A 时5V 的组件值

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570222/bq51025-component-values-for-5-volts-at-2-amps

器件型号:BQ51025

大家好、团队、

我支持使用 bq51025EVM-649的应用、该应用的最大电压设置为7V 和1.4A、 我们希望在5V 和2A 电流下进行测试、但更改电流限制后、结果出现问题。

您是否能够共享整个电路的优化组件值、输出为5V、电流为2A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Victor、我将与您联系。
    我有一个原理图和需要更改的器件列表。
    电流为2A 时5V 的问题将是热问题。
    此外、该拓扑还会出现负载阶跃和输出噪声问题。