This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:Bq34z100-G1电流校准,奇怪的感应电阻值

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589502/bq34z100-g1-bq34z100-g1-current-calibration-strange-sense-resistor-value

器件型号:BQ34Z100-G1

我已经连接了10个并联的5毫欧感应电阻器、在 bq34z100-G1电路中实现了500微欧感应。
在 bq34z100-G1中进行电流校准后、CC 增益和 CC Delta 的值为18.219毫欧。 我使用了5分压器、因此实际电流为-1000mA、我输入了-200mA。

查询实际感应电阻是500微欧姆、校准后它看起来是如此高? 我使用的分频器为5,因此根据校准后的值,校准后的值应该大约为500微欧姆*5 = 2.5微欧姆,在它附近的某个位置。
但结果是18.219毫欧。
我有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来是错误的。 CC 增益和 CC Delta 应接近2.5 m Ω。 电阻器是如何连接在一起的? 网络中必须存在连接问题或连接电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 您好,
    • 不会重新要求并联使用如此多的电阻器。 这将在测试中引入许多噪声。 是因为您使用的电流非常大?
    • 使用小于0.005欧姆的电阻器也不需要重新指令、这将影响 colomb 计数器的精度。
    • 电流将流经监测计感应电阻器的大小? 如果检测电阻器之间的电压不超过125mV (对于0.005 Ω 电阻器、为25A)、则监测计可以正常工作。 因此、您可以将参数保留为默认值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有两块板、一个板与所有感应电阻器完全焊接、另一个板仅与具有单感应功能的 bq34z100-G1完全焊接。 两者都有这个问题、实际的 SENSE 和 CC 增益在校准后非常分离。 单感应为5毫欧。

    2.我已经通过电路板传递了一定的电流、并直接检查感测上的压降、看起来不错。 这意味着检测值是可以的。

    3.附图:
    a)两个红色矩形表示连接了 SENSE 的位置
    b)两根红色导线(在光绘线上松散地画出)显示了感测电阻与 R106和 R105的连接、R105连接到 U5即 bq34z100-G1。
    c)一根粉色导线、在光绘线上松散地绘出、显示了从 BAT-到电芯最负极的单点连接。
    d)还有红色的 GND 平面、上面提到的是光绘、也就是 Bat0。 Bat0是较低电流返回路径。 BAT-是高电流返回路径。 BAT-和 Bat0通过粉色松散导线连接在顶部、如图所示。

    4.我怀疑 R105与 GND 平面(Bat0)之间是否也短路、如箭头标记所示。 我不应该将其连接到那里、而是让粉色导线在 Bat-和 Bat0/GND 路径之间进行连接。

    我怀疑、当我通过电流并测量 R105 (红色箭头)和 Bat-两端的压降时、两端会出现一些压降、我认为这应该为零、因为两者都短接在一起。 此时发生的情况是、返回电流从 Bat-流经较低的红色松散导线、到达 R105点、此处显示红色箭头、然后到达 GND、这会导致压降并提供校准误差。

    您认为什么、它可能是错误的来源?
    明天我将测试并告诉您。 今天、我在测试时迟到了。 最后、我仅发现了该错误。
    您还期望其他错误原因吗?

    @Terry Chen,由于最大持续电流为100A,峰值为150A,因此连接了多种检测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是布局问题、我切断了这些轨道并制作了跳线。

    现在、我已经完成了电压和电流校准。 值为:
    CC 增益:2.602 m Ω
    CC delata:2.597m Ω
    CC 偏移:-1411
    4.电路板失调电压:-18.
    5.分压器:55036mVol
    6.死区:5mamp


    我认为电流校准现在可以了、我认为电压校准值太高了。 但是、正如 Tom 先前所讨论的那样、我正在读取正确的电压值