This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H160-Q1:大约2通道并联

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570096/tps2h160-q1-about-2ch-in-parallel

器件型号:TPS2H160-Q1

您好!

我想知道  可以使用单通道开关并联通道 A 和 B

我正在寻找单通道高侧开关。

我假设标称电流为1A、最大持续电流约为2.5A。

环境温度高达125度。

如果 降低导通电阻、我会感到很欣慰。

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以将通道并联在一起。 您将遇到的挑战是针对一个通道或另一个通道的诊断。

    我还会推荐 TPS1H100器件、因为诊断针对单通道运行进行了优化。