This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95372BQ5M:输出电容计算问题和输出电容

Guru**** 2650625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570172/csd95372bq5m-output-cap-calculation-question-and-coss

器件型号:CSD95372BQ5M

大家好、

我的客户希望了解以下详细信息。 我提到 他应该查看 RDSon/Trise/Tfall 的功率损耗图 ,但在下面他仍然需要您的帮助。

----

我希望您了解尽可能深入地了解设计、如 TPS53x61、这一点很重要。

-       底部 FET 的输出电容是多少?这是为了 估算 可能的缓冲电阻器的功耗还是 一些建议–关于缓冲器的指导原则?

 

P.S. 关于功率级的功率损耗 、我们的案例与图中的案例类似、不同的开关频率(600kHz)和输出电压(1.3V-1.8V)、但如果没有数据、我可以做出一些假设并继续。 谢谢你。

 

再次感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    对于我们为智能功率级器件提供的信息、尤其是在公共论坛中、我们非常谨慎。 回答此问题的最佳方法可能是直接联系 PME、即 Jeff Sherman。