This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62085:TPS62085能否支持2.5V 输入和1.6V 输出?

Guru**** 2561800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62085, TPS62080A, TPS62510, TPS8268150, TPS8268180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589905/tps62085-can-tps62085-support-2-5v-input-and-1-6v-output

器件型号:TPS62085
主题中讨论的其他器件: TPS62080ATPS62510TPS8268150TPS8268180

TPS62085是否支持2.5V 输入和1.6V 输出? 此类应用的输出电流能力是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据 D/S、TPS62085至少需要2.5V 才能运行/启动。 您是否具有2.5V 电源或这是输入电源的最小范围?

    您需要多少输出电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在1.6V 时至少需要1.2A、输入功率为2.5V +/- 10%、使用此芯片是否合适? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、因为输入电压可能不高于2.5V、然后 IC 将无法启动。

    在这种情况下、您可以使用 TPS62080A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、但 TP62080A 的输出电流裕度似乎不大、如果我们考虑10%的裕度、它的最大值应为1.32A。 您能不能建议使用另一个芯片、越小越好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.2A 似乎已经相当多了。 您的系统中是否有更高的电压?

    TPS62510合适、但更大。

    MicroSiP 类型的解决方案(如 TPS8268150或 TPS8268180)是否适用于您的应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们看起来太大了。 如果没有2x2芯片、我们可能需要找到另一种解决方案。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MicroSiP 大于2x2、但它包含所有组件、因此解决方案总尺寸要小得多。