This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:12V IN -12V OUT

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589899/tps40210-12v-in--12v-out

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件:TPS40200

我需要一个负电源、在电流约为100mA 时输出-12V 电压。 输入电压可以是+12V、也可以是+15到+32V 的范围。 我没有看到有关部分的应用说明会向正确的方向指出。 我的环境温度将为+175C。 此部件是否起作用? 是否存在示例?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    升压控制器可用于将负输入转换为正输出。
    降压控制器可用于将正输入转换为负输出。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能给我看一下该拓扑的应用手册吗? 使用 TPS40200?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里是 www.ti.com/.../snva022e.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看不到该应用手册中使用的 TPS40200。