This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61050:在同步闪光灯频闪灯中的器件之后更改手电筒的安全计时器

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566580/tps61050-changing-safety-timer-for-torch-after-device-in-synchronized-flash-strobe

器件型号:TPS61050

您好!

我正在使用 TPS61050YZGR LED 驱动器、我想知道是否有用于更新的特殊序列  

安全计时器、STIM[4:0]、器件已设置为闪光灯模式。

数据表中的说明

"5位无符号二进制编码。 Stim 只能是
器件进入之前写入一次
闪光灯模式"

此时、我只能在 我复位芯片后修改该值。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.确保 MODE_CTRL[1:0]=10 闪存脉冲可以由硬件信号(FLASH_SYNC)或触发
    软件位(SFT)。
    2.安全定时器由两者启动:请参阅数据表中的图片21
    •FLASH_SYNC 信号的上升沿。
    •START_FLASH/定时器(SFT)位的上升沿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回复。

    我执行所有这些操作、触发工作正常。 这不是我的问题。

    我的问题是、如果稍后我想更改安全计时器并尝试写入新值、则考虑到软件计时器的 REG3位不会

    更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种问题发生在一个电路板上、或者 您的每个布板都有相同的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  

    我觉得这是一个软件问题。

    数据表显示:

    "在设备进入闪光灯模式之前写入一次。"

    但是、我确实在尝试再次更改其值之前将器件设置为关断、这似乎没有任何效果。 其他位确实会更改该寄存器中的 thoguh。