This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:仅使用电荷泵功能的 LM27761

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27761, LM27762, REG71050, LM2775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569781/lm27761-lm27761-using-only-charge-pump-function

器件型号:LM27761
主题中讨论的其他器件: LM27762REG71050LM2775

我们的客户需要高度低于1mm 的反相电荷泵。
Vin=5V、Vout=-5V、Iout=50mA

在您的产品系列中、我认为只有 LM27762和 LM27761的产品封装高度低于1mm。
但它们具有负 LDO。 因此、如果我们不使用负 LDO、我认为我们可以使用这些器件。

是否可以使用?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohei Sasaki、


    您可以使用不带 LDO 的 LM27761。 只需将 LDO 的输出端连接到电荷泵的输出端。 如果 LDO 未连接、则至少需要输出电容器才能保持稳定。

    此致、

    Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Juha-San、

    感谢您的回答。
    我们应该如何连接 FB 引脚? 是否应连接到 GND?


    此致、
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kohei-San、

    FB 引脚可接地。 我注意到、将 LDO 输出连接到 CP 输出会增加 Iq 1-2 mA。 如果这是不可接受的、我建议 LDO 输出仅连接到 LDO 输出电容器、而不连接到 CP 输出。 在这种情况下、FB 引脚也可以连接到 GND。

    此致、
    Juha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juha-San、

    感谢你的答复。
    我们的客户输入电压是变化的。 它们的最新要求是 Vin=3.3V、Vout=-5V、Iout=30mA、高度低于1mm。

    您是否有符合其要求的解决方案?

    我认为他们应该使用 REG71050和 LM27761。 5V 由 REG71050生成、下一个-5V 由 LM27761生成。

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kohei-San、

    REG71050的一个替代方案是 LM2775。 它是经过稳压的5V 固定电荷泵。 VIN 2.7-5.5V、Imax 200mA、封装高度0.8mm。

    此致、

    Juha