This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:默认解封键是什么

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588881/bq78350-r1-what-is-the-default-unseal-key

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我的器件处于密封模式、我认为所有器件都是在这种模式下发货。

很显然、我需要解开封条、以便使用它。 默认情况下、解封密钥是什么?

非常感谢、
Yaqoob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bqStudio 的命令面板上有一个解封按钮。 Yoy 可以使用它来解开器件的密封。 它包含解封键、只要您没有更改它们。 此外、您还可以在解封后使用"完全访问"按钮将设备恢复为"完全访问"模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的回复。 我们不使用 BqStudio、我们从(Mouser UK)购买了该芯片、我们正在尝试通过 I2C/SMBus 使用微控制器对其进行编程。  我们是否有办法找出解封键是什么?

    此致、
    Yaqoob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认解封密钥为0414 3672、完全访问密钥为 FFFF FFFF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、我们决定使用 BqStudio。 您可以将其标记为已回答的查询。

    非常感谢