This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62097:TSP62097输出电压精度

Guru**** 2386700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62097
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570037/tps62097-tsp62097-output-voltage-accuracy

器件型号:TPS62097

我有一个基于 TPS62097的3.3V 输入至1.2V 输出稳压器电路。  一个电路板显示的是奇数行为。  其输出电压调节至高于设定点5%的水平、但这仅在输入在系统启动前进行高于150mV 的预偏置时发生。  EN 引脚由来自3.3V 输入轨的 RC 延迟驱动、其大小可确保3.3V 输入轨在 EN 超过其逻辑真阈值之前上升并稳定。  MODE 引脚通过8.2K 电阻接地、因此器件在强制 PWM 模式下运行。  SS 引脚上有一个接地电容、用于设置软启动时间。

当 TPS62097导通时、如果3.3V 输入轨在加电前为300mV (由某些隔离器的泄漏引起)、则其输出电压为5%高。

如果3.3V 输入轨在加电之前低于150mV、则输出在容差范围内。

是否知道输入轨上的预偏置会导致输出电压调节问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ronnie:

    您可以通过电子邮件向我发送客户名称、原理图和布局吗? 此外、在布局上指明测量电压的位置。

    它是不是仅在某些电路板中有一个(有多少?) 显示此问题的是什么? 如果是、他们是否已经尝试用新的 FB 电阻器替换两个 FB 电阻器?

    在每种情况下、FB 引脚的测量值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否还可以发送输入电压、输出电压、SW 和 EN 的波形来解决好的和坏的情况?