请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5141-Q1 尊敬的先生。
我正在针对汽车应用推广 LM5141-Q1、客户已经获得了 EVM、
那么、开始评估了。
现在、我从他们那里得到一个有关 LM5141-Q1具有的频率抖动函数的问题。
数据表对此进行了多次介绍。
因此,我感到很有希望:
频率抖动采用基于已确定的 Fmod 的"频率接收"方法
由外部 Cith 提供。 "频率扫描"显示了小幅频移、如图22 (三角波形)所示。
我想得到您的建议、即我的上述猜测是否正确。
此致、
H. Sakai