This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562208:TPS562208引脚短路测试

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569565/tps562208-tps562208-terminal-short-test

器件型号:TPS562208

 大家好、

 

 我们的一位客户正在评估 TPS562208 (4.5V 至17V 输入、

采用6引脚 SOT-23封装的2A 同步降压稳压器)。

 

当它们通过焊接作为短路测试在 SW 和 GND 端子之间短路来为 TPS562208加电时、

设备损坏。 如果您有器件、是否有任何方法可以避免器件损坏?

 

请您回复。

 

谢谢、此致、

Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    请给我任何建议。

    此致、
    Kazuya Nakai。