This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24610:器件无问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589348/ucc24610-part-no-problem

器件型号:UCC24610
主题中讨论的其他器件:PMP8817

大家好、我正在设计一个输出为5.0Vdc、4.0A、20W 的电源。 我使用了 PMP8817设计。 请在 VOUT 点告诉我(PMP8817 Schematic.pdf)我们将获得多少电压和电流。 我是否能够仅在该点获得所需的输出。 我需要 RLTI - 1083和 RL - 4018 - 220m 的替代器件号、我们可以从 DigiKey 购买该器件。

此致 Pooja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pooja、

    感谢您关注 PMP8817。 我不确定我是否理解您的问题、PMP8817设计是5V、4A、20W。 我不相信这种设计能够将输出电压更改为9V、例如、无需重新设计变压器、可能还有其他一些电路。

    我想这些器件型号都可以从 Renco 获得、RLT1 -1083是变压器、是一种定制设计、需要从 Renco 获取。 RL-4018-220m 是一种电感器、数字钥匙中的732-3340-2-ND 器件型号非常相似。

    此致

    Peter