This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25921A:浪涌特性问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25921A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588994/tps25921a-surge-characteristic-issue

器件型号:TPS25921A

您好!

我 在 TPS25921A 测试中有几个问题、如下所示。

1、即使在同一批次零件中、单个商品的耐用性差异也很严重。 TI 是否有任何规格?

2. TI 是否有应对浪涌的措施?

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、杨

    请您详细说明一下... 观察到器件之间存在何种变化? 器件的哪个参数?

    请提供有关的更多信息
    什么是终端设备? 此设备在系统中的位置。 在输入侧还是在电源部分之后?
    工作电压?
    您的系统需要什么级别的浪涌保护?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是关于 TPS25921A 的耐用性。

    我在浪涌测试中发现了部件间的差异。

    有些可以承受超过4kV 的电压、而另一些则在2kV 以下烧坏。

    您需要了解的是、终端设备是脸部鉴别器。

    下面是 TPS25921的原理图。

    工作电压为12V。

    TPS25921输入前是该应用的常见电路、

    但是、如果您可以推荐其他保护电路、请与我分享。

    我们需要至少2kV 的浪涌保护级别。

    谢谢、

    终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、杨

    感谢您提供详细信息。
    VR7、VR8 (SFI1210SN750-060K)的击穿电压为75V、可能在需要时不起作用。
    我们建议在 TPS25921器件的输入端使用 TVS 二极管。 首选器件型号 SMBJ17A-13-F 请通过执行这些修改进行检查。
    原理图中 C5的值是多少?

    谢谢
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的快速回答。

    关于 TVS 二极管、我们有两种解决方案- Littlefuse 和 FEIDA。

    SMBJ15CA 和 SMBJ15A,哪一个更好?

    我还有一个问题。

    当 TPS25921因浪涌等高能量受损时、TPS25921会发生火灾。

    不仅仅是设备被毁、还会着火。

    我想知道您对此的想法。

    终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、杨

    SMBJ15A 在这里应该足够好。
    高能浪涌可能导致流经器件的电流过大、并导致器件上产生强烈的功率应力。 由于器件输入端的电压上升、也会产生累积效应。

    此致、
    Rakesh