This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8553:升压转换比

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568953/lp8553-boost-conversion-ratio

器件型号:LP8553

LP8553的数据表显示了 fsw = 1.25MHz 时的最大升压转换比为10。  是否可以通过降低开关频率来增大此范围? 如果限制是由于一个最小关断时间要求  、那么降低频率有可能增加允许的转换比。

设计中希望从2.7V 升压到30V、比率为11.11

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您的提问。  

    是的、转换比受最小关断时间的限制、数据表没有该规格。 但在10V/V 比下、1.25MHz 时的最小关断时间似乎为80ns。  

    如果您可以选择625kHz、新转换比(11.11V/V)的关断时间为144ns、这看起来很有希望。 但是、最好在工作台上确认。 可能还有其他参数、例如温度、上升和下降时间、会影响此关断时间。 因此,我们可能无法保证在整个规格范围 内使用>10V/V。

    最棒的

    哈里尼