This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61202:参数的来源

Guru**** 2509475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569960/tps61202-where-parameters-are-come-prom

器件型号:TPS61202

你(们)好

我将回顾 TPS61202的输出电容器。

我的问题是"u"和"uF"来自哪里?

没有说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这意味着如果选择了一个2.2uH 的电感器、COUT 应为5*2.2=11uF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、在本例中、我不需要将 UF/uH 相乘。 只需将5 x 2.2uH (L)相乘。 对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要乘以 uF/uH 以获得电容器的 uF、否则我们将得到 COUT=5*2.2uH、而不是所需的 COUT=5*2.2uF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了。 这意味着更改 SI 前缀。 (F -> UF)!!

    谢谢

    Dan