This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28630:针对辐射发射的 EMI EMC 测试

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589669/ucc28630-emi-emc-test-for-radiated-emmision

器件型号:UCC28630

您好、先生、  

一位客户面临 辐射发射 EMI EMC 测试的一些问题、测试结果如下所示。  

 

标题                        RRF

 

被测设备 小型通孔冷却器

 

制造商                Elin 设备

 

工作条件               264V-50Hz

 

操作员                       R S Siddalingeswara

 

设置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

扫描开始

 

 

30.000000000 MHz

前置放大器状态

 

打开

扫描停止

 

 

300.000000000 MHz

前置放大器值

 

20.0 dB

RBW

 

 

 

 

120.0 kHz

输入选择

 

INP1

IF RBW

 

 

 

 

10.0 kHz

输入耦合

 

交流

测量时间

 

 

 

1.0秒

扫描类型

 

LIN

射频特性

 

 

 

 

15.0dB

传感器

 

RRF

扫描床

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

扫描开始

 

 

30.000000000 MHz

 

 

 

 

 

 

扫描停止

 

 

300.000000000 MHz

 

 

 

 

 

 

扫描类型

 

 

 

 

LIN

 

 

 

 

 

 

传感器

 

 

 

RRF

 

 

 

 

 

 

检测器

 

迹线1:最大峰值迹线2:平均值

 

 

 

 

 

 

启动

 

 

停下

 

步长

RBW

测量时间

射频收件 人前置放大器

输入

 

频率

频率

 

 

 

 

 

 

 

30.000 MHz

300.000 MHz

40.000 kHz 120.0 kHz

20.0 ms 10.0 dB 30.0 dB 输入1

最终结果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

测量时间

 

 

 

1.0秒

 

 

 

 

 

 

裕度

 

 

 

 

6.0dB

 

 

 

 

 

 

峰值

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

跟踪

 

频率

 

电平(dBpW)

相位

检测器

增量限制/dB

 

1

 

38.960000000

MHz

55.91

 

准峰值

10.58.

 

 

1

 

33.160000000

MHz

53.52.

 

准峰值

8.40.

 

 

1

 

32.400000000

MHz

52.57.

 

准峰值

7.48.

 

 

1

 

31.880000000

MHz

51.50.

 

准峰值

6.43.

 

 

2.

 

36.000000000

MHz

35.01

 

平均

-0.21.

 

 

2.

 

33.080000000

MHz

30.61.

 

平均

-4.50

 

 

1

 

77.760000000

MHz

40.45.

 

准峰值

-6.32.

 

 

2.

 

87.000000000

MHz

29.51.

 

平均

-7.60.

 

 

1

 

54.320000000

MHz

34.96.

 

准峰值

-10.94

 

 

2.

216.000000000

MHz

29.58.

 

平均

-12.31.

 

 

2.

228.000000000

MHz

28.26.

 

平均

-14.07

 

 

2.

252.000000000

MHz

28.28.

 

平均

-14.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/1-第1页,共2页

2017年5月4日11:12:10

 

标题                        RRF

 

被测设备 小型通孔冷却器

 

制造商                Elin 设备

 

工作条件               264V-50Hz

 

操作员                       R S Siddalingeswara

 

 

 

扫描图

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manish、您好!

    扫描图像未通过、但在30MHz 至40MHz 区域中、设备似乎出现故障。 您能否检查/建议客户执行以下操作

    1、绕组周围的带子应连接到初级侧0V 电源轨、以此将变压器的磁芯接地。
    2.检查初级侧功率 MOSFET 和次级侧整流器二极管上的电压波形、以查看30至40MHz 区域内的电压波形中是否存在任何振荡。 可能需要对这些器件上的缓冲电路进行优化、以最大程度地减小这些频率下的任何振荡。
    3.在初级侧的整流二极管之前,将一个100nF 电容直接放置在辅助绕组上。
    4.检查变压器设计,确保初级绕组和次级绕组之间有屏蔽绕组。

    请告诉我这些是否成功。

    此致

    Peter