This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:特性期间突然跳转、放电期间突然下降

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569506/bq34z100-g1-sudden-jump-during-charing-and-drop-during-discharging

器件型号:BQ34Z100-G1

大家好、

我正在使用专为测量电池剩余电量而设计的定制板。 电池使用不稳定的太阳能充电、并在夜间放电。 负载为无线模块、通常在睡眠期间为10mA、在工作期间为300mA。 经过几天的监控、我发现剩余电量有一些跳跃和下降。

BQ34Z100-G1 经过校准、在恒定电源和恒定负载下运行良好。

这是一个日志文件。 我绘制了数据、以便您可以清楚地看到它。 谢谢。

e2e.ti.com/.../Drops-and-Jumps.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有一个完整的日志文件、其中也包含当前日志文件? 我们还需要您导出 gg.csv 文件并发送给我们。 什么是加载模式和加载选择设置? SOC 的增加似乎是合理的、因为它看起来电池正在充电。 我们将需要完整的日志文件来了解发生的情况。