This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:与 GSM 模块配合使用

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302, TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589833/tps54302-use-with-gsm-module

器件型号:TPS54302
主题中讨论的其他器件: TPS54335A

尊敬的 TI 团队:

我是一名微波工程师、 我正在从事一个带有十几个无线电系统的海事信标项目、我正在寻找一个降压转换器来为以下 GSM 模块供电:Quectel 的 UMTS/HSPA 模块系列 UG95。

我当前选择了与以下特性相对应的参考 TPS54302:

胜出:5V... 14伏

输出电压:3.8V

无线电模块的 Imax:2A

产量:90%

电流突发期间的纹波:最大400mV、因为模块关断至低于3.3V。

所选基准的关键点是 RθJA Ω 结至环境热阻87.1°C/W。我担心组件会老化。

您认为这种选择是明智的、还是有其他建议?

此致、

Copyright地理信息系统  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、如果您的设计对热性能非常关键。 TPS54335A 可能更合适。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的答复、我将更仔细地查看此参考