This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61010:TPS61010因线圈问题而嗡嗡声

Guru**** 2562810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588291/tps61010-tps61010-buzzing-from-coil-issue

器件型号:TPS61010

您好!

我代表我的客户有一个问题(应用:手电筒):  

请在下面查找客户的问题:

  1. TPS61010的反馈电阻器的正确值是多少?
  2. 当与4个没有限流电阻器的绿色 LED 并联工作时(Vout = 2.95V、反馈为180K、949K)、我的电流为~17mA。 当电池充满电时、我会听到线圈发出清晰的嗡嗡声、该声音在几分钟的持续工作后消失、并且不会返回。 请建议如何解决此问题。

请您提供反馈、我将不胜感激。  

提前感谢

此致。

Shai Berman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、低侧反馈电阻应低于500KOhm、然后可以根据基准电压和输出电压计算高侧反馈电阻。 您的应用中可以使用180K+949K。
    2.当开关频率位于噪声频率范围内时、我们可能会听到噪音。 您可以测量 SW 引脚的频率、以检查新电池和非新电池的差异。 如果您确认噪声是由线圈而不是陶瓷电容器引起的、则可以尝试用更好的线圈替换线圈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢贾斯珀

    我会听从你的意见

    最棒的

    UDI