This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:输出电压问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589778/bq24616-output-voltage-problem

器件型号:BQ24616

 您好!

我设计了一款基于 bq24616 IC 的锂电池充电器。 我当前遇到输出电压问题。  

当没有负载时、输出似乎不稳定。 我观察到大约每600ms 大约20ms 发生一次振荡。

原理图和图形如下所示:

测试电路配置为2节电池、尽管原理图中配置为3节电池。

在输出端没有电池连接的情况下:

电池已连接:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mehmet、

    感谢您的详细信息。 不用担心。 没有电池的波形是电池检测波形。 这是一种正常行为。 电池产生的波形看起来像开关噪声。

    陈阿伦