This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24045:BQ24045

Guru**** 2509795 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587845/bq24045-bq24045

器件型号:BQ24045

尊敬的 所有人:

   我们使用 bq24045 来实现充电。  

         我们使用 USB 作为输入资源,引脚 Vout 直接连接到系统负载,移除电池后,我们可以看到引脚 Vout 的波形,如下所示:

     为什么1.84V 电压会保持一段时间?  谢谢您能帮您解释一下

 

  我们使用 bq24045至 s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的负载是什么? OUT 引脚需要正常连接电池。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kerry:
    谢谢您的回复。 负载是消耗大约150mA 电流的系统。 生产要求无需电池即可工作。 上面的波形是在没有电池的情况下测量的。 请帮助确认是否存在任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    充电器用于为电池充电、因此它具有用于电池的内部充电逻辑。 具体而言、充电器检测不同的 VBAT 以决定输出不同的电流。

    因此、在没有电池的情况下、您无法直接拉出恒定电流值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kerry:

    我有一个测试条件、即电池已取出、系统可以正常工作。 因此,当我取出电池,时,我认为 Vout 输出是正常的,但您看到的上面的波形是不正常的。 我想知道结果的原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您可以在 OUT 引脚处获得调节电压、4.35V 是正确的电压。  但 不要建议使用这样的充电器 、如果 负载的电阻值 较小、如10欧姆、则 不应 说4.35V 电压。