This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ24253:充电问题

Guru**** 2892890 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24253, BQ24250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568818/ccs-bq24253-charging-problems

器件型号:BQ24253
主题中讨论的其他器件: BQ24250

工具/软件:코드 작성기 스튜디오

正在使用 BQ24253开发产品。

它的组成如上图所示。

电源输入使用适配器(DC5V 2A)。

我想使用"外部编程"(EN2至0、EN1至1)。 尝试使用外部电阻器控制电流。(电流最大值1.5A)。  我知道需要修改电阻器。

我正在测试、但电荷无法正常工作、电流大约为100mA。

纠正电路中的故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Stone、

    您是否碰巧拥有更高分辨率的原理图屏幕截图? 我在查看器件上的上拉/下拉和其他电阻器值时遇到问题。  

    那么、我很清楚、您是否尝试控制输入电流或充电电流? EN1和 EN2在 D+/D-运行检测后控制输入电流限制。 这意味着在 D+/D-检测完成后、EN1和 EN2需要更改为所需设置。 我看不到您的 ILIM 电阻器设置为什么、但它可能是您在帖子中描述的1.5A 最大值。 此外、如果您正确设置 EN1 = HI 和 EN2 = LO、则 ILIM 将是您的输入电流限制。 同样、在检测完成后、必须设置 EN1 = HI 和 EN2 = LO。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢重播。

    我的英语说得不好
    我想发送一个分辨率高的电路、但我对 PC 运行不太满意。
    上拉/下拉电阻器旨在使用 BQ24250或 BQ24253。

    D +/ D-检测时间有多长?

    您能否发送 BQ24253的参考原理图?

    韩国是本周末的重要假期。
    我希望您能给我一个快速的答案。 我想解决这个问题并放松一下。
    我礼貌地问、我不知道表达是否正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Stone、

    我们没有 bq24253的直接参考原理图、但我们有 EVM 的一般原理图(假设 bq24250是就地 IC)。

    参阅此处的参考原理图。 这是 bq2425xEVM-150

    这里还有一个使用充电器的 TI 参考设计。 您必须选择"Download Schematic"并单击第二个链接。 这将下载一个包含系统原理图的 zip 文件。 您需要打开"25147E_NIRSCANNANO Tiva Board.pdf"、您还可以在其中找到正在使用的 bq24250。

    不过、这两个引脚都可以让您大致了解如何上拉 EN1和 EN2引脚。  

    第一个链接是硬件实现(您将在 JP2和 JP5上看到 D+/E1和 D-/E2。  

    第二条链路可能与您的链路类似、其中逻辑信号/电源轨上拉或不上拉引脚。 通常、我看到一个上拉至 GND 或电源轨、以及一个一些逻辑开关(例如 MCU 上的漏极开路/集电极开路引脚)。  

    D+/D-检测最多需要1秒、充电器才能连接和检测主机。  

    图18显示了在 DPDM 检测后 bq24253如何利用 EN1和 EN2引脚。

    希望这对您有所帮助、

    此致、

    Joel H