This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160:EVM 输出电流

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160, LM5160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589476/lm5160-evm-output-current

器件型号:LM5160

您好!

在修订版本 C 中、将 LM5160输出电流从1.5A 更新为2A
但是、LM5160 EVM 输出电流为1.5A。

(1) EVM 输出电流
我们能否将 LM5160EVM 用于2A 输出?
如果我们无法使用,请告诉我原因。

(2) EVM 器件
EVM 中实现了哪个 LM5160和 LM5160 A?

(3)输出电流
为什么 LM5160的输出电流变为2A?

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryuji、

    您也可以将 LM5160 EVM 用于2A 应用。 在将电路板用于2A 负载应用时、我没有看到任何问题。 但是、如果您计划通过更改反馈电阻器来更改输出电压、则可能需要更新一些组件。

    您应该在 EVM 上实现 LM5160A。 请检查封装上的顶部标记。 其上应标有'5160A'。

    我们计划将电流处理能力扩展到2A、因为该器件通常可以处理2.5A 的峰值电流限制。 对于1.5A 额定电流、我们并没有真正地将器件优化到其最大能力。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Sourav