This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040:电感器选择+可变电压

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589483/tps61040-inductor-selection-changeable-voltage

器件型号:TPS61040

尊敬的 TI、尊敬的工程师:

作为医疗产品的产品设计人员(而不是电气工程师)、我对概念的电子可行性感到很棘手。 我需要回答两个问题才能选择产品是否可行:

  1. 该医疗产品具有压电致动器(用于音频输出)、该致动器需要升压电压以提供适当的音量(LiPo 电池提供3.7V 输入电压、输出电压范围为11-18V)。 您可能会注意到、输出电压需要在11-18V 的范围内动态升压、其中音量控制需要此范围。 用户需要能够更改产品的音量输出。 TPS61040是否可以(与其他一些组件/控制器一起)创建输出电压的动态范围? 如果是、在哪个范围内、11-18V 是否可行? 或者、如果电路设计为15V、那么14-16V 电压是否可行?  如果没有、我需要哪种类型的电压调节电路组件?
  2. 在这个概念中、小 PCB 面积和尺寸(厚度)非常关键的应用中、我发现主要组件导致了电感器问题。 在"电感器选择"下的数据表中、我找到了有关所用电感器示例的有用信息、例如、这些表面贴装芯片电感器:(http://www.datasheets360.com/pdf/7140765987077110890)。 但是、这些芯片导体占用了大量 PCB 面积、当然不是最薄的组件... 固定电感器是否也是一个选项(http://eu.mouser.com/ProductDetail/TDK/MLZ1608E100MT/?qs=chjFIDm9dbpIEfuxjG5mwA==)、其中电感器值与这些表面贴装芯片电感器相同? 这些固定电感器的尺寸可小至0402封装...  

提前感谢您的帮助、非常感谢!

此致、

泰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teddy,

    1.是的,输出电压可通过更改 FB 电压进行调节。


    由于 TPS61040的峰值电感器电流限制为400mA,因此请选择大于400mA 的电感器,因此我为您的应用选择电感器。 请检查随附的文件。


    最重要的是,负载电流是多少? 对于 TPS61040、在 Vin=3.7V、Vo=11-18V 输出条件下、最大 IO 约为20-40mA 范围。 因此、您需要检查负载电流。

    此致,

    海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢海伦的建议!

    但是、我无法创建您的附加文件... 您是否介意再次发送它?

    此致、

    泰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DFE201610E_2D00_100M_5F00_.pdfThe随附了建议的电感器数据表!