This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:使用容量更高的电池组进行热关断的器件

Guru**** 2815495 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ24090, BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565505/bq24040-part-going-into-thermal-shut-down-with-higher-capacity-battery-packs

器件型号:BQ24040
主题中讨论的其他器件: BQ24090bq24072

我一直在使用 BQ24040和 BQ24090部件为锂离子电池组充电、电流为750mA 时没有问题。  我有新的3200mA-H 电池组、现在 BQ 将进入热关断状态。  我已经确定原因是新电池组的初始电压较低、现在 BQ 线性稳压器过热、从额外的输入到输出电压降不等。   显然、我可以降低快速电流限制以降低功耗、但这也会缩短这些高容量电池的充电时间。   我向 TI 支持提出的问题是、  如果这些 BQ 器件在电池达到3.8V 电平之前进入热关断状态、 这会使芯片降级还是损坏芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timothy、

    请在此处查看我对您的其他帖子针对同一问题的变体所做的回复:

    e2e.ti.com/.../2089897

    话虽如此、我想花一些时间来谈谈您所经历的情况。

    对于 bq24040或 bq24090、您的布局是什么样的? 根据您的布局、您可能会遇到这种热限制、因为充电器产生的热量没有足够的方法离开器件并导致裸片温度上升到热调节点。

    您可以尝试解决此问题的方法是在散热焊盘中使用通孔、该通孔连接到内部或底层上的大型 GND 覆铜。 此外、如果您查看 hte bq24040数据表的图39、您还可以移除进入散热焊盘的散热迹线、并用更大的覆铜替换它们、以便更有效地将热量从器件中散热。

    另一种选择是探索 bq24072之类的器件、该器件是一款类似的线性充电器、但它采用具有更大散热焊盘的稍大 IC 封装。 这两个特性将极大地帮助充电器进行热调节、从而可能帮助它避免使用容量更大的电池时出现的热调节状态。

    最后、另一种解决方案是探索如何使用开关模式充电来提高充电效率、并使用这些较大的新电池实现更高的充电率、从而缩短充电时间。

    我有兴趣听取您的想法。