This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78M05:电流限制与 VOUT 间的关系图

Guru**** 2561800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM78M, UA78M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589460/ua78m05-current-limit-vs-vout-graph

器件型号:UA78M05

大家好、团队成员。

您是否有电流限制与 VOUT 间的关系图?

我需要一个类似 LM78M05图1的图。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu、您好!

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。

    但它不是我想要的图形。

    我想知道 UA78M05的电流限制特性。

    在数据表中、电流限制描述如下、峰值输出电流为0.7A、 短路输出电流为300mA。

    因此、我认为 UA78M05是折返电流限制。 正确吗?

    UA78M05的电流限制特性是否与 LM78M05相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotsugu、您好!

    请注意、LM78M 数据表和我提供的 UA78M 曲线的轴标签是相同的。 LM78M 是以前美国国家半导体公司的 UA78M 版本、因此器件将类似。

    短路电流是曲线的最右侧、因为 UA78M05的最大输入电压为25V。 如果输出接地短路且输入为25V、则差分电压将为25V。 当 Vin 等于最小工作 Vin 时、曲线以最小差分开始。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
    我很抱歉误解了我的意思。