This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:热调节中存在的可靠性或寿命问题

Guru**** 2519220 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ24090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565516/bq24040-reliability-or-life-issues-running-in-thermal-regulation

器件型号:BQ24040
主题中讨论的其他器件: BQ24090

如果 BQ24040和 BQ24090器件在   高容量锂离子电池快速充电期间持续进行热调节、是否存在任何长期或可靠性问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timothy、

    虽然当器件处于热调节状态时、我无法发布任何详细说明 bq24040或 bq24090降级的经验数据、但我可以告诉您这一点。

    这些器件上的热调节特性的目的是为了保护器件在超过这些器件建议运行条件的情况下运行。 当器件处于热调节状态时、它超出了建议的条件、但具有绝对最大值 尽管如此、如果您阅读了 TI 在文档的第7节中发布的有关在建议工作范围之外操作 TI 器件的影响的指南、则可能会影响器件的长期可靠性:
    www.ti.com/.../spra953c.pdf

    因此、我强烈建议您不要在热调节中频繁和长时间运行这些器件中的任何一个。

    我看到您有一篇相关文章、我在下面链接过、我也将尝试回答:
    e2e.ti.com/.../565505