This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53600-Q1:LM53600-Q1的轻负载效率

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM53601-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569803/lm53600-q1-light-load-efficiency-of-lm53600-q1

器件型号:LM53600-Q1
主题中讨论的其他器件:LM53601-Q1

尊敬的支持团队

我的客户 希望轻 负载的实际效率数据。

可以 提供吗?

◆LM53601-Q1

Vin=12V、16V、8V Vout=3.3V Iout=100uA (PFM 模式)

此致

永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以为您提供效率的近似典型值、如下所示:

    8V:58%

    13V:46%

    18V:39%

    这些值仅供参考、不一定代表器件的最佳性能、也不一定代表客户期望的性能。