This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24072T:用于温度监控引脚的串联电阻器

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589104/bq24072t-series-resistor-for-temperature-monitoring-pin

器件型号:BQ24072T

您好!

我们根据 BQ24072T 设计了电池充电器。目前、我们仅向 充电器的"TS"引脚(未连接电池的10K 热敏电阻)提供电阻分压器输入、工作正常。

根据数据表中的建议,我们使用了200K 欧姆 和49.9K 欧姆的电阻器值,以将 TS 引脚保持在适当的电压。

我们希望使用电池的热敏电阻功能、因此我们将热敏电阻的分压器值分别更改为20K (原理图中的 R63)和10K (R68、sch)。

如数据表的 Pg20所示、如果电阻器的值小于100K、则需要连接串联电阻器。请找到下图以供参考。

 


您能否澄清以下有关串联电阻器(上图中的 R8)的疑问。

另请查看随附的电池充电器原理图以供参考。

1、我们使用 USB 5V 进行充电、是否仍然需要串联电阻来限制电流。

2.如果仍然需要串联电阻,您能告诉我为什么我们需要使用100K 电阻值吗?

非常感谢您的帮助。

e2e.ti.com/.../Battery-Charger_5F00_SCh.pdf

谢谢、

UMA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的5V 输入为低电平、不需要串联电阻器。