This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022启动电流/输入过压保护

Guru**** 2613335 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589904/lm5022-lm5022-start-up-current-input-over-voltage-protection

器件型号:LM5022

您好!

我们希望使用输入电压高于60V (高达100V)的 LM5022、但仍需要至少支持6V 输入电压
6V - 100V 直流输入电压
+-12V 输出电压
+12V 电源轨可向输入提供反馈、从而在高电压启动电路上降低功耗。

不过、我们的第一种方法是在输入端使用电阻器/齐纳钳位。
是否需要确认在启动和正常运行期间需要支持4mA 电流?
(数据表第5页规定 VCC 电源电流典型值为3.5mA、最大值为4mA)

您是否会对保护电路有建议?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    外部电路(可能是高电压 LDO)应该能够为 LM5022的 VIN 引脚提供最小15mA 的电流。
    谢谢