This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:生产时电池过压保护不恒定...

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589909/bq25505-battery-overvoltage-protection-not-constant-on-production

器件型号:BQ25505

您好!

我们在产品上使用 BQ25505RGR、并且我们的总和不会充电到由外部电阻器设置的电池过压保护值。

我们采用2个产品、一个测试正常(向 OVP 充电)、另一个测试失败(不向 OVP 充电):

首先、我在产品之间互换锂电池、但问题仍然存在于同一产品上。

第二、我在产品和问题开关之间交换 BQ25505、以连接到另一个产品。

它似乎来自 BQ25505。

这是什么原因?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Francois、

    这是奇数。

    您将 OVP 设置为什么电压? 此外、故障器件的充电电压是多少?

    您是否能够看到 BQ25505上印有批次代码? 如果是、工作部件和不工作部件之间的代码是否相同或不同?

    -Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VBAT_OV = 4.178V
    Failed = 4.10V-4.12V

    我们无法看到代码 Stanped。 抱歉。

    谢谢!