This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:GAT2故障排除

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589853/tps23754-troubleshooting-gat2

器件型号:TPS23754

我们使用 SLVU304C 12V 输出评估模块作为 POE+ PD 控制器电路。  

我没有意识到 CM 忘记在我们组装的最后一批电路板上加载 Q1-SLVU304C (M2-TPS23754数据表) Si2325DS。   我打开了它、我意识到 电路板发热、POE 在不到30秒的时间内断开连接、这是不正确的。   当我安装了 Q1-Si2325DS 时、POE 仍然无法正常工作。   我认为在没有 Q1的情况下运行它会损坏其他一些组件。   

我的理解是 Q1 是直流/直流转换器的第二栅极驱动(GAT2)输出、因此所有控制都是由初级 MOSFET 驱动器栅极完成的。  您能通过描述电路中发生的情况以及我应该检查/更改哪些组件来修复电路来帮助我吗?   如果您可以告诉我我可以测量的电路电压或电阻、以验证良好装置与损坏组件之间可能存在的损坏、我想将其添加到我的 POE 故障排除程序中。   

这是否会损坏 D1-BAS16 G-S 二极管?   Q1未安装、因此所有变压器电流都是由于 Q6-Si48DY 造成的。    这是否会损坏 初级直流/直流转换器 MOSFET 中的 Q6或偏置电阻 R14-10欧姆或 R16-0.12欧姆?  实际的 TPS23754 IC 本身是否受到损坏?

次级侧上的其他元件 是否有损坏的方式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    由于 Q1是钳位电路、我想初级 FET 会损坏、应该进行更换。 我过去曾看到过损坏初级 FET 会损坏 PoE PD IC 的地方。 这是我要介绍的前两个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Darwin、这两个部件易于更换。 除了 POE 未启动之外、我还会在 POE PD IC TPS23745上测量什么、以了解其是否损坏。 引脚5栅极?