This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:减小 TPS23756电路尺寸

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756EVM, TPS23754EVM-420, TPS23754, TPS23751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569920/tps23756-tps23756-circuit-size-reduction

器件型号:TPS23756
主题中讨论的其他器件: TPS23754EVM-420TPS23754TPS23751

你(们)好

我们参考 TPS23756EVM 来实现:

拓扑:转发

输入:24V
输出电压:5V

现在、我们必须考虑减小电路尺寸。

为了支持24V 输入、我们可以参考 TPS23754EVM-420的设计。

(TPS23754EVM-420似乎是输入器件周围的器件比 TPS23576EVM 少)

您能否查看以下原理图?  

该原理图是使用 TPS23756EVM 制成的、但以下蓝色框除外。

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、na、

    如果需要较小的解决方案尺寸和最少的组件、为什么不考虑 TPS23751EVM? 这是支持24V 适配器的5V/5A 解决方案。 它是一种自驱动反激式、因此您在上面的设计中不会有栅极驱动变压器等额外笨重的组件。 此外、TPS23751是比 TPS23754/6更小的 IC 封装。

    www.ti.com/.../tps23751evm-104
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于蓝色框、这些组件(跳线除外)对于实现 PoE 设计非常重要。 EMI 滤波器有助于最大限度地降低(来自转换器的)进入 PoE 输入的噪声。 此外、在实现适配器优先级 ORing 时、还需要 ORing 二极管和 APD 电阻分压器。