This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54386:电感器值可选、可从5V 生成2.5V 和1.8V 电压

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589376/tps54386-inductor-value-selection-for-2-5v-and-1-8v-generation-from-5v

器件型号:TPS54386

大家好、团队、

我们使用 TPS54386PWPR 从5V 生成2.5V 和1.8V、

我必须选择多少电感器值才能正常工作。

请帮我选择电感器。

此致、

Prasanna G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅数据表第32页的第9.2.1.2.2节。 它详细介绍了电感器选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    感谢您的支持、

    对于纹波电流,我是否需要考虑 IC 的最大电流能力或最大负载电流?

    此致、
    Prasanna G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、您会根据实际负载电流进行设计。  该设计示例对每个通道使用2A 输出、对600mV 的总纹波使用30%的纹波电流。  如果您设计 的电流小于3A、则电感 器值可能会非常大。  TPS54386是非 同步转换器。  如果电感器电流降至零、它将以 断续导通模式(DCM)运行。  完全可以在该模式下运行、但有些人希望避免这种情况。  在这种情况 下、标准是 p-p 电感器交流纹波应小于预期最小负载电流的2倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    实际上、本例中的负载电流最大为300mA、因此在计算它时、它的值超过20uH、但我们在设计中给出的值为4.7uH、但在功能上是否存在任何问题。

    正如您所说的"如果电感器电流降至零、它将以断续导通模式(DCM)运行"、请仔细解释。

    谢谢、此致、
    Prasanna G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2.5V 和1.8V 电压轨的纹波电流分别为443mA 和409mA、因此转换器将在负载电流低于222mA 和205mA 时进入 DCM。 纹波电流为负载电流的136%和148%、而不是建议的30%。 理论上、您可以在这些条件下运行。 确保您的电容器的额定纹波电流、并且产生的纹波电压符合您的要求。

    有关轻负载(DCM)运行的讨论、请参阅数据表第24页的第8.3.15节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    感谢您提供宝贵信息、

    1)我是否知道如何计算本例中的纹波电压?

    此致、
    Prasanna G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ILP-p =(Vout/Vin)*(Vin-Vout)/(FSW*Lout)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 John:

    实际上,我需要知道如何根据 ILP-p 计算 VLP-p(纹波电压)。

    我随附了原理图、您能帮我选择合适的电感器和电容器吗?

    2.5V 的负载电流= 300mA

    1.8V 的负载电流= 250mA

    此致、

    Prasanna G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这在很大程度上取决于您的个人偏好和需求(我不知道)。 如果我进行设计、我只需遵循数据表设计过程即可。 我认为您可以尽可能轻松地做到这一点。 请记住、TPS54386是内部补偿的、因此一旦您决定电感器、就需要选择输出电容器以实现稳定性。

    如果您需要我仔细检查设计并重新计算、我可以这样做、但可能会在下周进行。 同时、让我看看是否有设计计算器可用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,

    我将寻求您的帮助,因为此部件是我的旧项目中首次使用所有其它部件。

    到目前为止,您能告诉我如何根据 ILP-p 计算 VLP-p(纹波电压)

    此致、
    Prasanna G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了一个粗略的 Excel 计算器。 我从原始系统工程师那里得到了它。 9年来、它尚未被提及、我无法保证它完全没有错误、因为它不是正式发布的工具。 请告诉我您是否想要一份副本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请向我提供 Excel 表格、我认为这是用于计算纹波电压的。

    此致、
    Prasanna G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看该计算器、它不会计算输出电压纹波。 我想这不会让我感到意外。 这有点复杂。 让我解释一下:
    基本纹波由两个主要分量组成、即流经输出电容器 ESR 的交流电流产生的纹波和电容充电和再充电产生的纹波。 这两个分量不是同相的、因此它们不能直接相加(除了粗略的最坏情况估算)。 看起来您只有陶瓷电容器。 在这种情况下、我通常会忽略 ESR 效应。 如果您确实需要准确的估算、我可能会使用 pspice 或类似的方式对您的输出建模。 如果您仍然需要电子表格、请告诉我。 您可以直接通过 j (dash) tucker (at) ti (dot) com 与我联系