This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:D+/D-;我真的需要吗?

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569984/bq24295-d-d--do-i-really-need

器件型号:BQ24295

香榭丽舍

如果我有一个系统、在该系统中我有一些检测 D=/D-短路的替代方法(例如、没有理由在此应用中检测主机模式);是否存在:

a)仍然可以通过 I2C 从连接的 USB 端口进行充电的方法(我看到寄存器中的 ENABLE 位;我的问题实际上是:我没有将 D+/D-以某种方式连接到器件是否会覆盖我尝试设置的内容)?

b)在这样的配置中;是否有针对 bq24295的 D+/D-输入上的上拉/下拉的标称建议?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高雷达、

    要将输入电流限制设置为 ILIM 电阻器的值、您可以将 D+=D-短接。 这会导致充电器认为已连接 DCP 适配器、并且能够根据电阻值提供高达 ILIM 的电流。