This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS735:看起来 TPS735启动时间曲线图(和其他应用曲线图)中有一个拼写错误

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569799/tps735-it-looks-like-there-is-a-typo-in-the-tps735-start-up-time-graphs-and-other-application-curves-graphs

器件型号:TPS735

我计划在新设计中使用 TPS735、但注意到数据表中的启动时间值存在差异。 电气特性 (第7页)中的启动时间数值比应用曲线(第15页)中的图形小1000倍。 实际上、本页上的所有图形都显示为10ms/div)。 我很确定图形应该显示"10us/div"、而不是毫秒。 那么这些值几乎会保持一致。 另外,40毫秒以上的启动时间似乎不合理...

电气特性 (第7页)

应用曲线(第15页)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:

    感谢您将这些内容提请我们注意。 正确的是、图17到21的 x 轴应该是我们。 我们将在下一个数据表修订版中纠正这些问题。

    非常尊敬
    Ryan