This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61200:TPS61200/01 -单独的"VIN"和"调节电压(VREG)"

Guru**** 2513195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61200, TPS61093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569883/tps61200-tps61200-01---separate-vin-and-regulation-voltage-vreg

器件型号:TPS61200
主题中讨论的其他器件: TPS61093

大家好、

 

我们的客户希望使用以下条件(单独的“VIN”和“调节电压(VREG)”)。

因为最大 VREG 为6.2V、所以该电压高于建议的 VIN 工作条件。

如果您有任何疑虑、请告知我们吗?

 

[条件]

-VIN=3.0V

-VREG=0.5V 至6.2V

-IOUT=待定

-VOUT=3.3V 左右


 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件无法支持分离两个输入电压。 对于输入/输出条件、您需要选择降压/升压转换器或升压+升压转换器。 不建议使用 TPS61200。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jasper-San、

     

    感谢您的快速回复。

    我知道 TPS61093可以分离“VIN”和“VREG”。

    为什么 TPS61200/01不可用?

    我们想知道原因。

     

    非常感谢您的验证。

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它与控制拓扑有关。 TPS61093基于峰值输入电流控制。 而 TPS61200具有输入电压前馈环路。 因此输入电压不能分离
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jasper-San、

    非常感谢你的帮助。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru