This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:使用 BQ Studio 日志的监测参数计算器

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568955/bq34z100-g1-gauging-parameter-calculator-using-bq-studio-log

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ34110

您好!

我能否使用 BQ studio (v1.3.52)" Start Log"选项生成用于监测参数计算器的 zip 文件。 能否有人列出48V 铅酸电池组应遵循的步骤。

 以下步骤对于铅酸电池组也有效。我从 sluc138dj 'chemselect_cont.pdf'文档中获得了以下步骤。

1.使用 bq20zXX 或从电池组和 EVM 组装电池组

bq275xx 电池电量监测器件。 热敏电阻必须接触电池单元、请使用

使用柔性导线连接热敏电阻!

2.使用 SMB (或 I2C 或 HDQ 连接)将 EV 2300连接到电池组

取决于通信设备使用的)

3.启动 EV 软件

4.启动 EV 软件日志记录。 或者、也可以使用外部测试仪(如 Arbin)进行记录

时间、电压、电流和温度。 测量电压时必须优于

1mV 误差。

5.将电池充电至制造商指定的电压,

直到锥形电流达到 C/100

6.等待2小时

7.以 C/10速率放电至制造商规定的端接电压

(如果未知、则使用3V)

8.等待5小时

9.使用 chemselect_cont.mcd 工作表查找化学 ID (Mathcad 11或更高版本是)

需要)。 在 Mathcad 中打开工作表后、更改的列分配

T、V、I、T 以匹配实际数据文件列编号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sinph、

    是的、您可以使用 bqstudio 中的开始日志来生成 zip 文件。 文档 sluc138dj 也适用于铅酸电池。 请根据文档指示排列日志数据。

    此致、
    Sammi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sammi、

    由于我将使用4节类似的串联电池(48V)、因此我需要对48V 电池组或仅对一节12V 电池进行表征。

     

    谢谢、

    Jagbir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    化学成分数据以电池为基础存储并在监测计中使用、因此您不必重新确定电池的特性。 用户使用堆叠式 PBA 组件时遇到的一个问题是连接电池的绑带的电阻将导致 Ra 表更新中的串联电阻。 该电阻在电流和温度范围内的线性度与电池不同、因此这可能会导致监测误差。 您可能需要考虑 bq34110器件。 它使用 CEDV 监测算法、自举对监测精度的影响较小。