This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:TPS2492和功率限制

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569882/tps2492-tps2492-and-power-limit

器件型号:TPS2492

您好!

我将 TPS2492应用的功率限制设置为52W。 但我可以消耗超过52W 的功率、TPS2492的开关功率仅为最大值 电流。 这意味着什么功率限制? 是否有器件在过流和最大电流时关闭 功率限制?

感谢你的帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Plimit = FET 功率限制、非输出功率-[FET 的 VDS] x [通过它的电流](当它处于线性区域时)。  请参见随附的。  数据表应用部分介绍了 PLIM 和 CL、这是单独的设计注意事项。  PLIM 旨在允许使用所使用的 FET 的完整 SOA、从而实现更具成本效益的设计和增强的 FET 保护、而在热插拔应用中、FET 会承受大量应力。 我建议访问 TI 热插拔特定页面:  www.ti.com/hotswap 、您可以在其中使用设计计算器工具和 优秀的应用手册(建议阅读"强大的热插拔设计"、 还可以专门回答您的问题"功率限制使热插拔更加稳健"。  还有培训视频。

    Briane2e.ti.com/.../Plim-Start-Up.pdf