This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:为镍氢电池充电

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569904/bq34z100-g1-charging-nimh

器件型号:BQ34Z100-G1
Thread 中讨论的其他器件:BQ2000

您好!

我们希望通过添加 bq34z100-G1来改进原型。 该原型中包含6节镍氢电池、其中嵌入了 bq2000智能充电器 IC、如果我们使用 bq34z100-G1、我们是否必须将智能充电器(bq2000)更改为恒定开关电流稳压器? 我之所以提出这一问题是因为我的理解是、对于智能充电 IC、充电可能会在 bq34z100-G1检测到充满电之前结束、因此电量监测计永远不会等于 RemainingCapacity()与 FullChargeCapacity()-

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq34z100-G1不支持广播模式来控制智能充电器。 IF 将检测充电终止并在 Flags 寄存器中设置一个标志。 主机可以读取该寄存器并命令充电器停止。 Gague 还具有可由主机读取的充电电流和充电电压参数。 它们根据存储在器件中的 JEITA 充电曲线进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我没有任何问题、bq34z100-G1和智能充电器是不兼容的、而实现由主机控制的自举电源电流(在充电终止标志的帮助下)的方法是。 是这样吗?

    PD:我在第一个帖子中没有提到、但 bq34z100-G1将位于系统侧(而不是电池组内部)。

    感谢你的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这将是充电器的一种解决方案。 此监测计不支持广播模式与智能充电器进行通信。

    监测计可用于主机侧系统。 连接电池后、它将运行容量仿真并更新 RM、FCC 和 SOC。 仿真的准确度将取决于 ChemID 匹配的准确度以及细胞放松的程度。 监测计还可以在连接一组新的电池后更新 Ra 表和 Qmax。 可能需要几个充电和放电周期来完全优化这些参数、以实现最佳精度。