This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH05T210W:感应线路设计

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH05T210W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589835/pth05t210w-sense-lines-design

器件型号:PTH05T210W

大家好、团队、

我有一位客户正在使用 PTH05T210W、并正在寻找有关如何针对+/-感应线路进行设计的建议。  

客户查询如下:

" 您认为我们应该将遥感迹线从负载的最远点或负载电压的中间位置引入吗?  我想,如果我们抓住最后的一端,电脑控制器将会调整到这一点,并且靠近电脑控制器的平面的部分可能会过高? "  

客户参阅的 TI 博客  

 "图2显示了一个标记为 Rsns 的电阻器。  这是我必须添加的电阻器,还是仅仅是为负载供电的平面和/或走线的电阻?  类似地、Rp 只是布线/平面电阻、Cbypass 在稳压器的 Vout 和感测线路(而不是 Vout 和 GND)之间、而不是在负载上。  

我正在使用另一个具有感知+/-的稳压器(PTH05T210W4),就像图1一样,我是否应该在这两行之间添加1ufd 电容? "

非常感谢您花时间关注此帖子。

此致、

Kishen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使您的遥感连接 尽可能靠近 负载。 电源将调节至遥感连接点。 不需要 Rsns 复选器。 此外、这些点之间的模块内部已经存在一个1uF 旁路电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    J Arrigo、

    感谢您的支持。

    Kishen