This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:有关引脚 SRP/SRN 的 BQ34Z100-G1输入电压范围的问题

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589797/bq34z100-g1-a-question-regarding-bq34z100-g1-input-voltage-range-to-pin-srp-srn

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

我对 bq34z100-G1引脚 SRP 和 SRN 的脉冲输入范围有疑问。

在项目中、正常电流工作范围为0~320A、 但是、在系统启动期间、浪涌电流可能在非常短的时间内约为10kA、请参阅下图(10.180K、30ns)(探头按10进行缩放、时序刚刚估算、探头读取短时间不好);平均超过2.7KA 的时间约为300ns。

现在、我的感应电阻器与3个0.5m Ω 并联。 根据波形、  SRN 和 SRP 引脚(放电侧)上的电压约为+1.6V、SRN 和 SRP 引脚上的电压约为-1.3V (充电方向)。 现在、系统工作正常、我没有损坏 bq34z100-G1。 但根据 bq34z100-G1数据表、绝对最大额定值 VI (SRP、SRN 上的输入电压)为-0.3~Vcc+0.3V。现在、我们的系统在 SRP 上的 SRN 引脚电压可以为-1.3V~1.6V。  此-1.3V (仅约30ns)是否会导致 bq34z100-G1损坏?  SRP SRN 上的脉冲输入电压范围是多少?

请提供建议。

非常感谢!

很高兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SRP 和 SRN 引脚具有可能触发的 SCR ESD 保护器件、因此您不应违反-0.3V 绝对最大值规格。 您可以尝试在输入端放置二极管。 其他人使用了这些方法、但有些人在二极管中存在泄漏问题、从而影响电流测量精度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    明白了。

    非常感谢!
    很高兴