This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:中断详细信息

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569801/ucd90160-interrupt-details

器件型号:UCD90160

您好!

我需要 UCD90160的中断详细信息。

中断是边沿还是电平触发的?

中断源是什么?

可以对其进行定制吗?

请参阅任何包含这些详细信息的文档。无法在数据表中找到这些信息。

此致

Pallavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pallavi、

    一些 GPIO 引脚由边沿触发中断驱动、因此它们比其他引脚稍快一些。 它们在 GUI 中称为低延迟 GPI。  

    这些 GPIO 引脚为:GPIO1-4、13、16、17、18。  

    仅当 GPIO 引脚定义为特定的 GPI 时、才会启用中断功能:

    GPIO1定义为 GPI1、

    GPIO2定义为 GPI2、

    GPIO3定义为 GPI3

    GPIO4定义为 GPI4

    GPIO13定义为 GPI5

    GPIO16定义为 GPI6

    GPIO17定义为 GPI7

    GPIO18定义为 GPI8

    遗憾的是、无法对其进行自定义。

    此致、

    Zhiyuan