This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296:关于 bq24296应用问题

Guru**** 2600335 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588605/bq24296-about-bq24296-application-question

器件型号:BQ24296

您好、先生、

我对 BQ24296有疑问。

1.当低电平有效时,我是否可以通过连接到 GND 的电阻器知道/CE 泄漏? 因为 DS 仅显示拉电流1.8轨具有1uA。


2.如果 BQ24296默认 PSEL 低于 USB 插件(D+/D-悬空)、bq24296可以充电器100mA 或500mA?


I2C 监视时间用于默认模式设置?


4.在特性说明 9.3.1.3.1 REGN LDO
如果上述任一条件无效、 则器件处于高阻抗模式(HIZ)、且 REGN LDO 关闭。
该器件在 µA 状态下从 VBUS 消耗的电流低于 IVBUS (典型值15 μ A)。
当器件处于 HIZ 状态时、电池为系统供电。
电池的平均系统功率、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wen、

    如果引脚接地、我将期望漏电流低于 uA 流入/CE。 电流没有流动的可能性。

    2. bq24296没有 D+/D-检测。 如果 PSEL 为低电平、任何电源的默认输入电流限值都是 ILIM 引脚电阻器设置(ILIM = Kilim/RILIM)和3A (来自 PSEL =低电平)中的较低值。

    3) 3) I2C 看门狗适用于与充电器通信时的主机模式。 这用于主机锁存且无法复位看门狗计时器的情况、充电器将返回默认寄存器设置。

    4)是的、只要 Q4被启用(这是默认设置)、SYS 电源就会从电池获得、直到提供一个有效的电源。



    希望这对您有所帮助!

    此致、
    Joel H