This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3421:关于 LM3421 LED 调光问题

Guru**** 2513775 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568133/lm3421-about-lm3421-led-dimming-question

器件型号:LM3421

您好、先生、

有关数据表的更多信息、只需使用降压/升压原理图即可。

我是否知道 CF 和 Q5和 CB 有什么功能?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wen、

    实际上有两个圈出的电路。 射频和 CF 只是在调光 FET Q2的开启/关闭上增加一些延迟。 Q5与 Rov1/2配合使用、可对 OVP 进行电平转换并抵消输入电压。 这样、您只需测量输出电压、而不是 Vin + Vout、即可实现过压保护。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢你的帮助。
    我现在绘制原理图。

    我是否知道 OVP 功能可以解释如下图?

    示例 数据表参考设计第47页
    VTURN-OFF (OVLO)= 40V、触发 OVLO
    VHYSO = 10、移除 OVLO

    e2e.ti.com/.../LM3421-Circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wen、

    如果输出电压上升至40V 阈值、LM3421将停止开关。 当它停止开关时、输出电容器将放电。 当输出电压降至30V (10V 迟滞)时、它将再次开始开关、并在此处再次开始开关。 它将像这样循环开/关、直到导致 OVLO 的任何故障(通常是开路 LED 灯串)得到纠正。

    此致、

    克林特