This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS717:反向电流保护二极管。

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985, LP2985-N, TPS717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589612/tps717-reverse-current-protection-diode

器件型号:TPS717
主题中讨论的其他器件:LP2985LP2985-N

我的应用使用 TPS71733为 MCU 供电。 在 MCU 编程期间、MCU 将直接由编程器供电、因此稳压器的输出将从编程器看到3.3V、输入将为0V。  

我是否应该使用与 LP2985建议使用的二极管类似的反向电流保护二极管? 如 LP2985数据表  www.ti.com/.../lp2985-n.pdf 的第18页所示 

谢谢、  

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    是的、与 LP2985-N 类似、TPS717具有一个体二极管、当输出电压超过输入电压时、该体二极管将传导电流;但是、不会通过体二极管限制电流。 我们建议对电流进行外部限制或使用外部二极管为反向电流提供可靠的路径、类似于 LP2985-N 数据表中的图24。 请记住、二极管将保护 LDO;但是、您可能仍需要为连接到 TPS717输入的器件提供保护。

    非常尊重、
    Ryan